This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:升级到 CMSIS-PACK v1.0.0时失败

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1213132/mspm0l1306-failure-at-upgrade-to-cmsis-pack-v1-0-0

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SEGGER

CMSIS-PACK 版本1.0.0显示以下故障消息:




版本0.0.1未显示此问题:

对此有何解释?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    有关 Early 样片软件版本兼容性的信息、请参阅此常见问题解答帖子 

    请使用 MySecureSoftware 文件夹中的 CMSIS 包获取早期样品。 我相信它只会上升到0.0.1。 版本1.0.0应适用于生产器件。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我的客户已准备好进行生产、并需要 CMSIS-PACK 用于生产。

    我们必须尽快解决该问题。

    客户已在使用 RevB 器件。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    我无法在我们这边复制它、至少在我的设置下是这样。

    客户是否仅通过常规示例看到此问题? 如果二进制文件只能与二进制文件复制、是否可以共享这些二进制文件和/或提供存储器映射的说明?

    它们是否对 NONMAIN 进行编程?

    他们使用的是哪个编程器? 如果使用 Segger、哪个版本?

    存储器的配置是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis、Brandon、

    我假设客户尝试使用 CMSIS-PACK v1.0.0对 RevA 进行编程。

    软件是否检查 DEVICEID 寄存器?

    2. RevA 是否只能与 CMSIS-PACK v0.0.1.和 RevB 一起使用 CMSIS-PACK v1.0.0运行?

    请告诉我、我让客户检查一下他的情况。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    是的、它会检查器件 ID 寄存器。 我自己还没有使用过这个软件、所以我就让 Luis 来判断它是否会阻止您编程、但至少 CMSIS-Pack 版本1.0.0似乎表明、当他们尝试编程时应该会抛出器件修订版错误、具体请参阅如下:

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    没错。 公共 CMSIS-Pack 1.0.0仅适用于量产器件。 使用早期器件的客户应继续使用 MySecResources 的组件。

    本常见问题解答中提供了更多详细信息:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204644/faq-mspm0-sdk-important-note-for-early-mspm0-customers

    此致、

    Luis R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon, Luis,

    感谢您的确认。

    此致、Bernd