This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:申请 FMEDA 报告。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209513/tms570ls3137-request-an-fmeda-report

器件型号:TMS570LS3137

你好、Jagadish。

感谢您的回答。

客户名称:易斯普瑞科技股份有限公司

电子邮件:ymhan@ecsprime.com

TI 的本地代理已通知我们已完成 NDA。 (Arrow Electronics)

#设备: TMS570LS3137.

1) 1) FMEDA 报告按照安全机制执行了安全分析。

2) ISO 13849标准中提到的 SN29500的时基故障值。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ymhan:

    我将在一天结束前提供报告。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ymhan:

    很抱歉,实际上我也没有访问这些文件的权限,所以我提出了访问权限的请求。 我将在获得访问权限后立即转发所需文件。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jagadish gundavarapu。

    感谢你的帮助。

    我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ymhan:

    请接受我朋友的请求以发送所需的文件。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  Jagadish gundavarapu.

    我没有收到任何请求。  

    在哪里可以看到我的请求?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ymhan:

    点击 e2e 论坛右上角的通知按钮、如下所示。

    您应该会收到一个朋友请求通知。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  Jagadish gundavarapu.

    没有消息。

    安装程序已接受所有通知。

    请重新申请。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ymhan:

    在私人按摩中转发所需文件,请浏览。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。此致、
    Ymhan