This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:演示有关 POM 的代码

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210727/tms570ls1224-demo-code-about-pom

器件型号:TMS570LS1224

我使用的是 TMS570LS1224、但找不到有关 POM 的任何演示代码。 我找到了一个答案别人的问题,但我不能 reac zip 文件。  

有人会提供一些文档和演示吗?

谢谢。此致、

齐尼普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeynep:

    下面的线程包含一个针对 RM48中 POM 的演示示示示。 您可以将其作为参考、并在您结束时在 LS1224上进行尝试。

    (+) POM (参数覆盖模块)介绍或演示-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到该页面、但无法下载 zip 文件  

    谢谢。此致、

    齐尼普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你有没有发现我?"

    谢谢。此致、

    齐尼普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeynep:

    我没有任何其他演示、我必须与内部团队联系以查找是否有其他演示可用。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagadish、您好!

    我正在等待您的回复

    谢谢。此致、

    齐尼普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeynep:

    很抱歉耽误了时间、需要从内部团队获得反馈。

    我们检查了内部数据库的演示、但没有找到任何 POM 演示示示例代码。

    您可以通过参考 TRM 开始编写演示、如果您遇到困难、我们会为您提供帮助。  

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagadish、您好!

    感谢你的帮助。

    此致

    齐尼普