This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:如何在 HALCOGEN 中设置 CAN 接口?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1213043/tms570ls0714-how-to-set-up-the-can-interface-in-halcogen

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

芯片上的 CAN 串行端口为89、90。

如果希望通过 HALCOGEN 设置 CAN 生成代码、从而验证芯片的 CAN 接口是否打开、该怎么办?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    在 HALCoGen 中有一个 TMS570LS0714的 CAN 示例。 您可以通过单击"Help->Help topics (帮助->帮助主题)来访问此选项

    现在选择"example_canCommunication"项目。

    在上面的项目中、我们启用了 CAN1和 CAN2、从 CAN1传输数据、并且验证了 CAN2上的相同数据。

    Unknown 说:
    如果要通过 HALCOGEN 设置 CAN 生成代码以验证芯片的 CAN 接口是否打开、该怎么办?

    如果您按照上述示例项目中提到的所有步骤操作、它将会在 CAN1和 CAN2的 CAN 接口上。

    --

    Thansk &此致、
    Jagadish。