This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:使用 SysConfig 创建 MSP M0工程

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1213152/mspm0l1306-creating-msp-m0-project-with-sysconfig

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

如何为 MSPM0L1306创建工程并为工程创建/添加.sysconfig 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您是否正在使用早期样片或生产样片? [常见问题解答]早期 MSPM0客户的重要说明

    软件后、您就可以立即开始使用常见问题解答中列出的所需软件。 我建议在 CCS 中转到:

    Project->Import CCS Projects -> Select search-directory -> Browse ->导航到 SDK 位置(默认为 C:\ti\mspm0_sdk_x_xx_xx_xx)-> examples -> nortos -> LP_MSPM0L1306 -> driverlib ->空(或选择最适合您要创建的示例)。  

    选择适合您要使用的编译器的工程、默认情况下已安装 TIClang、因此我们建议使用该示例。

    此致、

    Luke