This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:"公差和 quot;在"低 ESR 电容器和 quot;中的定义

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1212540/mspm0l1304-definition-of-tolerance-in-a-low-esr-capacitor

器件型号:MSPM0L1304

尊敬的专家:

关于 MSPM0L1304SDYY、请确认数据表对 P15的以下陈述。

(1)分别在 VDD/VSS 和 VCORE/VSS 之间连接 CVDD 和 CVCORE 并尽可能靠近器件引脚。 CVDD 和 CVCORE 需要一个至少具有该额定值和±20%或更高容差的低 ESR 电容器。

陶瓷电容器在额定电容上有一个容差、但是除此之外、还列出了由温度特性引起的电容变化(%)。
在考虑容差和温度特性引起的电容变化后、认为电容变化必须保持在20%以内是否正确?
还是只有容差才足够?

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从这个词中看到、是的 、在考虑到容差和温度特性引起的电容变化后、电容变化必须保持在20%以内。

    如果您有任何成本方面的问题、请告诉我。 您还可以参考 LP 原理图中使用的电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我明白了!!

    顺便说一下、除原理图以外的设计信息似乎尚不可下载。 它何时可供下载?

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!