This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:创建 MSP M0工程

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1212798/mspm0g1106-creating-msp-m0-project

器件型号:MSPM0G1106

我已安装 Studio 12.2且带有 MSPM0组件。

当我进行一个新项目时、我只有2个选择:

1)他们其余的在哪里? (例如 MSPM0G11xx)

如果我尝试使项目"在云中"

我这样操作并输入芯片、当我按下一步时、它会以不同的方式再次提示我该器件。


然后、它会打开一个空白屏幕。 不执行任何操作。

2)我希望能够在自己的计算机上完成项目,但在云上似乎也有问题,我尝试这样做作为备份,所以如果你回答"1",那么我不需要这个问题: 我如何在云上进行项目  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、最新的可导入器件是 L1306和 G3507。 您可以评估 L1306上的所有 M0L 功能和 G3507上的所有 M0G 功能。

    如果您有进一步的疑虑、请告诉我。