主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
尊敬的专家:
我想通过 UART 将 sbl_null.realease.tiimage 下载到 launchpad。
但始终低于误差。

我还尝试使用 sbl_JTAG_uniflash 将 sbl_ospi 刷写到闪存地址0x0、但问题来自 、当我运行 JS 脚本时、我无法连接到 DMSC-M3、但我可以连接到 R5

如果我运行 load_dmsc_hsfs.js、不会出现错误、但当我通过 sbl_JTAG_uniflash 写入文件时、在 launchpad 设置为 OSPI 引导模式后、R5实际上无法成功启动、因为串行 控制台上没有显示内容

您能帮我检查哪里出了问题吗?
非常感谢您的回复!