This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:F021闪存 API -需要源代码

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1201422/tms570lc4357-f021-flash-api---source-code-required

器件型号:TMS570LC4357

您好!  

我所代表的公司目前正在研究对 TMS570LC4357的闪存 API 源代码进行 DO178C 认证  

我在阅读一篇论坛博文时了解了如何访问 F021 闪存 API 的源代码以进行认证。  

论坛链接: e2e.ti.com/.../tms570lc4357-f021-flash-api-source-code

为了签署许可协议 以访问源代码、我们必须采取哪些步骤来启动程序?

谢谢  

Isaac Davison  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Isaac:

    要获取源代码、需要签署 NDA。 您是否与 TI 签订了 NDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang:

    我的公司当前没有与 TI 签订 NDA

    如果您可以指出谁与我们联系、 以便开始签订 NDA 的过程、这样我就可以开始签订 NDA 了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    您可以从 TI 本地销售人员处获得帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang

    好了、现在整理一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ Wang

    我们找到了目前与 TI 签订的 NDA。

    我可以通过私人聊天将该 问题提供给您、也可以与我们来自 TI 的销售代表 Abel Martinez Ramirez 交谈、她已通过此次查询删除了我们的信息。

    期待收到您的回复、

    Isaac Davison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Isaac:

    明白了、谢谢。

    我可以设置您的电子邮件地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ Wang

    是的、确定它;

    IsaacDavison@Eaton.com