This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:我们是否有基于 I2C 从器件中断示例的 LP-am243?

Guru**** 2445970 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1212120/am2434-do-we-have-i2c-slave-interrupt-example-based-lp-am243

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:LP-AM243

您好、专家!

我们是否有 基于 I2C 从器件中断示例的 LP-am243? 客户要求我们提供此示例。  

是否有指向 AM243x 的参考代码? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴柯先生:

    我们没有针对 I2C 从器件中断的开箱即用 SDK 示例。

    但是、您可以参考 GPIO 中断示例( SDK_INSTALL_PATH/examples/drivers/GPIO/GPIO_input_interrupt )  和 I2C 示例 ( SDK_INSTALL_PATH/examples/drivers/I2C )并进一步发展。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shaunak:

    谢谢、 AM243x I2C 外设指代哪款产品?