This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1299NCZAD:不存在内部 PHY

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210961/tm4c1299nczad-internal-phy-is-not-present

器件型号:TM4C1299NCZAD

大家好、  

你好。 我是代表我们的客户发布此咨询。

我正在开发一个新的应用程序。 与 PC 通过以太网通信的 COM 端口。 我使用 LWIP 堆栈并从 lwIPInit 函数获取故障。 故障是内部 PHY 不存在。

如下图所示、程序在 无限 while 循环处锁定。

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请为我回答几个问题。

     -截取您的系统模块寄存器的屏幕截图。 我想看看是否存在所有与以太网相关的组件。 下面是我在 LaunchPad 上看到的以黄色突出显示的内容。  

     -您可以首先在 LaunchPad 板上运行程序吗? 我要确保它不是软件问题。 在检查 EPHY 是否存在代码行时是否存在问题?

     -你是否有另一个板将显示同样的问题?

     -如果至少有另一个板工作,那么 这意味着问题是隔离到一个 MCU。 如果所有电路板都有相同的问题 、这种情况将非常罕见。 我以前没有见过这样的问题。 请给我们拍照。 我希望查看这些芯片的生产日期代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我还没有收到您的回复。 我现在将关闭该主题。 如果有一些更新、可以写回这篇文章、这样该主题会自动重新打开、我会收到通知。 还请提供有关器件来源、直接从 TI 或某些代理商的信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles。  

    感谢您的支持。 请查看我们的客户的回复。

    "你好! 问题迎刃而解。 "谢谢你,谢谢你。"

    非常感谢您的帮助。

    此致、  

    Marvin 酒店