This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:与 Micron NAND 闪存兼容

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1211786/am2634-compatibility-with-micron-nand-flash

器件型号:AM2634

尊敬的 Champs:

我的客户想要将 Micron MT29F2G08ABAEAH4 NAND 闪存(异步8位接口)与 GPMC 控制器搭配使用。

从接口时序的角度来看、这对我来说还行、但客户想咨询 ONFI 支持。 对我来说、这仅当该存储器是启动器件时才有意义、但这并不是因为它们的系统将从 NOR 闪存启动。 请您确认吗?

另一个令人关注的领域是 ECC 机制的兼容性。 您能否检查一下这是否可行?

谢谢你。


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    ONFI 仅用于器件识别目的、实际上只有在您尝试从设备引导时才会起作用。 因此、您认为它与此处无关是正确的、因为客户无论如何都要从 NOR 闪存引导。  在这种情况下、忽略 ONFI 是安全的

    ECC 支持也是如此-引导加载程序期望在处理器上使用 ECC、因此 On-NAND ECC 会破坏该协议、除非客户编写自己的软件来配置器件以与特定 NAND 搭配使用。

    此致!

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    谢谢你。 我们支持 ONFI。

    关于 ECC、我的问题是在引导之后、因为无论如何、AM263x 无法从 GPMC 引导。 我的问题是、了解 Micron 闪存 ECC 机制是否与我们的 GPMC 控制器兼容? 这意味着、如果我们禁用 AM263x GPMC ECC 功能、该系统是否会与 Micron 闪存 ECC 一同工作?


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    GPMC 控制器在涉及到 ECC 时不自动支持 NAND 访问、这转而强制应用软件在这种情况下完成大部分工作。 实际上、这与兼容性无关、而与通过发送正确的命令正确设置 NAND 有关的更多信息。 因此要回答您的问题、没有任何东西会阻止控制器使用基于闪存的 ECC、但您仍需要确保针对该 ECC 设置了正确的软件。

    数据表应说明软件在启用内部(闪存) ECC 的情况下运行时必须执行的序列、并提供 ECC 区域映射的信息。

    此致!

    但以理