This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:电源

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1211427/tmds243evm-power-supply

器件型号:TMDS243EVM

大家好

 

EVM 的 UG 建议使用"GlobTek Inc. RR9LE5000LCPCIMR6B "、用于为  TMDS243EVM 供电。

但遗憾的是、它缺货、无法获得。

 

Q1)我是否能够使用

     -  GlobTek Inc TR9CE5000LCP-N (R6B)

    或

    - 指 Well USA Inc. GST60A12-P1M

 

   而不是  RR9LE5000LCPCIMR6B?

 

Q2)请列出用户必须遵循的所有电源要求?

   (例如 12V、5A (最大值)、连接器类型 E.T.c.)

 

谢谢、此致、

鹤本市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsurumoto 您好!

    是的、这两个电源选项都有效。 以下链接显示了兼容的库存 Digi-key 电源产品的列表。

    https://www.digikey.com/short/5237hbp2

    还对 下面的 TMDS243EVM 电源期望进行了汇总。

    请注意、主要要求用粗体标记。

    可能很难实现

    台式、壁装(I 类)

    电压-输入

    90 ~ 264 VAC

    电压-输出

    12v

    电流-输出(最大值)

    5A 电流

    功率(瓦特)

    60瓦

    无负载功耗

    150mW (最大值)(或更佳)

    极化

    正极中心

    应用程序

    任意

    VI 级(或更高)

    工作温度

    -20°C ~ 40°C (或更高)

    输出连接器

    桶形插头、2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 11.0mm

    电线长度

    任意

    输入连接器

    任意

    尺寸/尺寸

    任意

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!