This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:OPN 确认

Guru**** 2753235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1212110/am2431-opn-confirm

器件型号:AM2431

大家好、

我们是否有单核800MHz、包括 EtherCAT 加速器版本? 完整器件型号 AM2431BSEGHIALXR。 在 ZMQ 列表中未看到此 OPN。

Br

Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sirui、  

    我们现在正在对此进行研究、一旦信息可用(不晚于2023年4月5日下星期三)、我们将提供回复。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    谢谢您的帮助。 将通过有关此案例的电子邮件与您联系。

    Katherine Li