This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:Nikon 格式 A 协议

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1212112/am2431-nikon-format-a-protocol

器件型号:AM2431

大家好、

我的客户希望了解我们有关 Nikon Format 发布时间的计划、以及将哪些硬件引脚用于该应用、以便他们可以首先设计原理图。 同时、他们还在评估 Renesas RZ/T2L、该器件在 Tamagawa、Endat 2.2、BiSS-C 等各种编码器协议上具有灵活配置

Br

Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    根据当前计划、计划在 AM243x MCU+ SDK 9.x 中实施、即2023年第2季度或更高版本。

    [MCUREQ-883] Nikon-A -德州仪器(TI) JIRA (TI.com)

    此致、

    Ming