This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 固件更新 TM4C123GH6PM

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1212194/firmware-updating-tm4c123gh6pm

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

大家好! 我有一个关于闪存引导加载程序的问题。 我的系统基本上包含两个 Tiva MCU (TM4C123GH6PM)。 主 MCU 通过 UART 连接到第二个 MCU、第二个 MCU 通过 USB 连接到外部应用。 我正在使用 LM 闪存更新 MCU。 USB MCU 很简单、因为我可以轻松地将其配置为 DFU 模式。 但我想知道是否有方法可以使用 USB MCU 作为发送二进制映像文件的直通、以升级通过 UART 连接的主 MCU。 我将自定义闪存引导加载程序配置为能够将 UART1用于主 MCU、但在此过程中、USB 和 UART 的协议不同。 如果我的问题不清楚、因为我是该字段的新手、很抱歉。