This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:地址为0x400FE004器件型号问题上的 Tiva DID1寄存器

Guru**** 2758485 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1211758/tm4c1294ncpdt-tiva-did1-register-at-address-0x400fe004-part-number-question

器件型号:TM4C1294NCPDT

我具有以下设置:CCS 6.1.2、TIRTOS 2.16.0.08、编译器5.2.7、XDC 3.31.1333、TM4C1294NCPDT

我的问题是:  "不同的 Tiva 变体 会报告一个器件型号值列表吗?"

我有两个 Tiva 数据表、其中有一个 1249ncpd 数据 表、还有一个1249Encpdt 数据表、但每个数据表只记录该特定参数的特定数据表的 ID 、有一个数据表会 列出所有 ID 是否会为所有 Tiva 返回?  

例如、 1249ncpd 在位23:16中报告0x1F、1249Encpd 报告0x2D。   是否有关于 每个报告的其他变体和器件 ID 的列表?

谢谢。

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

      此文档目前不存在。   我建议您将 DID1值记录为您将在系统中具有的所有不同 Tiva 变量的常量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您进行深入研究。

    道格