主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
大家好、
我的客户对 TMS570LC4357 EMIF 扩展有两个问题:
对于外部 NOR 闪存、在初始化期间、我根据 TRM 的要求配置了 CEnCFG 寄存器后、我应该如何读取、写入和擦除闪存? 是通过 F021 API 操作、例如内部闪存、还是直接通过地址进行读写? 是否有任何可以参考的相关例行程序?
2.对于外部 SDRAM、在根据 TRM 21.2.5.5章节"SDRAM 配置过程"中给出的过程 A 或过程 B 配置后、是否可以对其进行读写? 是否可以直接通过物理地址进行操作?
--
谢谢、此致
耶鲁