This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:关于通过 EMIF 扩展闪存和 SDRAM 的问题

Guru**** 2455450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1211068/tms570lc4357-question-about-extending-flash-and-sdram-through-emif

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好、

我的客户对 TMS570LC4357 EMIF 扩展有两个问题:

对于外部 NOR 闪存、在初始化期间、我根据 TRM 的要求配置了 CEnCFG 寄存器后、我应该如何读取、写入和擦除闪存? 是通过 F021 API 操作、例如内部闪存、还是直接通过地址进行读写? 是否有任何可以参考的相关例行程序?

2.对于外部 SDRAM、在根据 TRM 21.2.5.5章节"SDRAM 配置过程"中给出的过程 A 或过程 B 配置后、是否可以对其进行读写? 是否可以直接通过物理地址进行操作?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    Unknown 说:
    我该如何读取、写入和擦除闪存? 是通过 F021 API 操作、例如内部闪存、还是直接通过地址进行读写? 是否有任何可以参考的相关例程?

    访问外部 NOR 闪存无需 F021 API。 您可以通过读写该地址进行直接访问。

    您可以引用以下线程一次、其具有用于 NOR 闪存的示例演示代码

    (+) TMS570LS3137:仅16MB 可访问、NOR 闪存 S29GL256S (32MB)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    Unknown 说:
    2. 对于外部 SDRAM、在我根据 TRM 中21.2.5.5章 SDRAM 配置过程中给出的过程 A 或过程 B 配置它后、是否可以对其进行读取和写入? 是否可以通过物理地址直接操作?

    是的、您可以在完成配置后直接访问。 HALCoGen 中有一个 SDRAM 实现示例项目、您可以在实现之前参考一次。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Jagadish。

    另一个问题:

    当通过地址直接访问片外 NOR 闪存时、是否需要在每次写入前执行一个擦除操作、就像普通的存储器读取和写入操作一样?

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    在通过地址直接访问片外 NOR 闪存时,是否需要在每次写入之前执行擦除操作,就像普通的内存读取和写入操作一样?

    通常、NOR 闪存分为多个扇区、每个扇区都包含特定页数。 每个页都由特定数量的字节组成。 在将新数据写入扇区之前、必须擦除整个扇区。 这是因为 NOR 闪存只能通过将一个位设置为0来设定、但是如果将一个位设置为0至1、整个扇区必须首先被擦除。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。