This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:对 N2HET 优先级命名方案感到困惑

Guru**** 2452360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1211649/tms570lc4357-confused-about-n2het-priority-level-naming-scheme

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

在 tms570lc4357数据表 P118-中、N2HET1具有高电平中断(优先级= 1)和低电平中断(优先级= 2)

但 N2HET2具有0级和1级。

在23.4.10中断优先级寄存器(HETPRY)中

它显示了1级和2级的中断优先级

这些是相关的吗? 为什么 N2HET2和 N2HET1具有不同的 x 级?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbo:

    实际上、对于 N2HET2、这是一个拼写错误。  

    它不是级别0和级别1、它还应该分别是级别1和级别2。

    基本上、在 N2HET 的每个实例中、中断可被配置为两级、即1级和2级、它们也可被分别调用为高优先级中断和低优先级中断。

    感谢您指出此文档错误、我们将在下一版文档中更正此拼写错误。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、文本也应该在 HalCoGen 中改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然红波。