This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:AM263x syscfg

Guru**** 2695885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1211814/am2631-am263x-syscfg

器件型号:AM2631

您好!

你好。

我使用的是 AM263x 控制器。 我正尝试在 syscfg 工具中配置 PLL。 我找不到选项。

我可以看到 GEL 文件执行一些 PLL 配置、但在本例中、我应该不使用调试器来运行代码、在哪里可以找到代码中的时钟配置?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:  

    时钟配置位于两个位置。 一个在 gels 中、就像客户说的那样、另一个在 SBL 中。 根据您引导和使用器件的方式、您将在唤醒器件内核时使用这两种配置 PLL 的方法之一。

    看到这里没有 gel、剩下 SBL 了:

    SBL PLL 配置位于下 \source\drivers\bootloader\soc\am263x\bootloader_soc.c 在名为" 引导加载程序_socConfigurePll (void) 。"  您可以在此处根据需要更改 PLL。

    之后、您将必须重新编译位于中的 sbl_null (或_uart、或_qSPI、具体取决于您在本例中使用的对象)示例 \examples\drivers\boot ,然后更改下的配置文件: \tools\boot\sbl_prebuild\am263x-cc\  指向您刚才使用不同 PLL 配置构建的新二进制文件。

    有关使用二进制文件进行 SDK 和 SoC 初始化的信息、请参阅 AM263x MCU+文档: AM263x MCU+ SDK:简介

    以下是文档中的一些其他链接、可能会对您的目标有所帮助:  

    有关引导加载程序和 SBL 的信息: AM263x MCU+ SDK:了解引导流程和引导加载程序(TI.com)

    使用 QSPI 存储器中刷写的二进制文件进行 SoC 初始化: AM263x MCU+ SDK:其他详细信息

    次级引导加载程序示例信息 :AM263x MCU+ SDK:次级引导加载程序(SBL)(TI.com)

    希望此次会议对您有所帮助、如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    但以理