主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
您好!
目前、我们公司正在使用 TMS570LC43xx Hercules MCU 进行嵌入式软件开发。 我们的目标是获得 BS EN50128 SIL3/SIL4安全证书。 我知道这一点
" TÜV NORD 已对安全编译器资质审核套件进行了评估,以符合 IEC 61508和 ISO 26262,并与 专门从事软件工具资质审核的咨询公司 Validas 合作开发。"
这是否意味着 SAFETI-HALCOGEN-CSP 和 SAFETI_CQKIT 是认证工具? 如果是、这些工具符合哪些安全证书?
另一个问题是、如何利用 SAFETI-HALCOGEN-CSP 和 SAFETI_CQKIT 工具来帮助我们实现 BS EN50128 (与 IEC61508等效或相似)? 我们是否需要将我们的编译器工具从正常的 ti_CGT_ARM_20.2.7.LTS 工具切换到 SAFETI_CQKIT 并将正常的 HalCoGen 工具 HALCoGen IDE 04.07.01切换到 SAFETI-HALCOGEN-CSP? 除了使用这两个专用工具外、我们还需要做什么?
非常感谢! 祝您度过美好的一天!