This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在 Hercules TMS570 HDK 板和客户的原型 PCBA 板中、TMS570LC4357 MCU 损坏非常容易

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1211439/tms570lc4357-tms570lc4357-mcu-damage-quite-easily-in-both-hercules-tms570-hdk-boards-and-the-customer-prototype-pcba-boards

器件型号:TMS570LC4357

您好、TI 专家!

在搜索和评估之后、 基于 TMS570LC4357的高性能和安全特性、我们已最终确定适用于我们的新产品 MCU。 但在软件开发和测试中、我们发现 MCU TMS570LC4357很容易损坏或消失。 我们还没有进行过高压或高电流测试、所有的测试和开发都是在实验室里完成的。 以下是 问题摘要:

--5块 HDK 板中有3块不工作,3块不工作 HDK 板 MCU 在开机时非常热,无法编程。 在调试模式下、软件测试 CAN 模块通信时、MCU 消失了。 经过一段时间的分步调试后、MCU 可能会非常烫、USB 会失去电压

--4个原型 PCBA 中有2个出现了 MCU 问题。 一个 MCU 仍然可以工作、但无法再进行编程、错误消息显示"JTAG 时钟信号不正确"、另一个 MCU 在 PWM 输出测试期间根本不工作。 所有 GPIO 和外部接口都得到二极管或光电耦合器、隔离器的良好保护。

现在、我们对于 MCU 的稳定性和可靠性有很大的控制、我们担心使用 TMS570LC4357 MCU 的新产品在高电压-高噪声环境下可能会出现更多问题。

您能否告知这些问题可能导致上述故障的原因? 有没有建议可 轻松避免损坏 MCU TMS570LC4357?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    VCC 和 VCCIO 的最大电压为1.43V 和4.6V。 典型电压为1.2V 和3.3V。  应注意的是、您的设计中应使用清洁的稳压电源。 如果电压尖峰等噪声超过绝对最大额定值、则会影响器件的可靠性。

    您是否探测了电路板上的 VCC 和 VCCIO? PCB 板上的 VCC 或 VCCIO 与 GND 之间是否存在短路?