This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:是否有用于播放录制数据的参考设计?

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1207595/am2732-is-there-any-reference-design-for-playback-of-recorded-data

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:AWR6243、AWR2243

"AM273x 集成了两个4通道 MIPI CSI-2 D-PHY 接收器外设:CSI2接收器0 (CSI2_RX0)和 CSI2接收器1 (CSI2_RX1)。 每个外设都可用于捕获传感器数据样本。 CSI2接口还能够用作硬件在环(HIL)接口、允许出于开发或诊断目的回放记录的数据。"

数据是通过4通道 Aurora/LVDS 输出、由特定设备记录、然后通过 4通道 MIPI D-PHY CSI 2.0播放吗?  

是否有任何参考设计可实现这一点? 建议使用哪种器件来读取 LVDS 和输出 CSI2?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan Dao:  

    对于 HIL (回放)、DMM 可用于 I/O 模式和 CSI 模式(仅跟踪模式)的 开发或诊断用途。  将在此处深入探讨更多可用详细信息并进行更新。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否查看 图10-1374 (SPRUIU0B–2022年1月–2022年11月修订). MDO 图并让我知道您的要求是否像这样? 意味着在 AM273x 的 CSI RX 上接收数据并在 AM273x 的 LVDS 接口上发送数据?

    或者您能与我分享一下高层方框图吗?

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、然后通过 CSI2播放记录的数据、如下图所示:

    为了实现这一点、具有 LVDS 输入和 CSI2输出的"芯片 X"是多少?

    我知道 FPGA 可以胜任这项工作、但还有其他选择、低成本的替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您分享方框图。 请访问 https://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf 。 这使用 FPGA 并在以太网上流式传输。

    您能否查看雷达传感器论坛?  

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  
    看到过这个、它可以通过 LVDS 接收雷达数据、但没有 CSI2输出。  
    那么、FPGA 是唯一的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是  DMM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    DMM 是 AM273x 中的数据修改模块。 使用这个模块、外部数据(来自外设)可被写入到内部存储器中。

    有关更多详细信息、请参阅 TRM 中的第10.8.1节。

    此致、Shiv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对于芯片"x"、您可以考虑 AWR2243和 AWR6243。

    如果您还有其他相关问题、请告诉我。  

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWR2243和 AWR6243是雷达 MMIC、没有 LVDS 输入。  
    除了 FPGA、似乎没有其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。  如有任何其他关于 AM273x 的问题、敬请告知。

    此致、Shiv