请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 参考 SPNA178 - 2015年4月:使用 N2HET 监控 PWM
在 PWM 监控 N2HET 程序中、
两者可兼得
L02 PCNT{hr_lr=high、type=RIISE2FALL、PIN=PULSE_MONITOR_PIN_NUM};
和
L04 MCMP{
next=l00、hr_lr=low、cond_addr=L05、pin=0、order=REG_GE_DATA、reg=R、data=skip_edges、hr_data=0};
当 MCMP (引脚)与 PCNT (引脚)不同时、MCMP 是否也使用 hr_lr =高电平? 据我所知、在一个循环中、对于每个 N2HET PIN 只能使用一个 HR 模式的 HR 指令、因此允许有不同 PIN 的多个 HR 指令?
这是正确的吗?