This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:在 JTAG 链中找不到 Cortex-M

Guru**** 1478875 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210878/ek-tm4c123gxl-could-not-find-a-cortex-m-in-the-jtag-chain

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件: TM4C123、TM4C123GH6PM

大家好、  

你好。 我是代表我们的客户发布此咨询。

上述器件不断收到错误:

我多次尝试安装驱动程序,但没有效果。 我可以尽快获得帮助吗?

请查看我的 Stellaris 屏幕截图。 我遇到的问题是、我的驱动程序已正确安装、但我的程序不是物理微控制器。

请告知后续步骤。

感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     本标题中提到的电路板是 EK-TM4C123GXL。 这是一款基于 TM4C123GH6PM MCU 的 LaunchPad。 您似乎使用的是 Stellaris MCU 工具、而不是 Tiva 或 TM4C123 MCU 工具。 如果您需要对该器件进行编程、则应使用 CCS 或 LM 闪存编程器。 LM 闪存编程器可从 https://www.ti.com/tool/LMFLASHPROGRAMR 下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我通过链接下载了该程序。 我似乎无法加载板。 我的设备是否可能已变砖? 无法找到目标器件。 安装 Stellaris 虚拟串行端口。 您能给我一些关于如何处理的建议吗?

    谢谢!

    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否选择了 TM4C123G LaunchPad? 请参见下方的。  

    您的电路板在设备管理器中应具有以下枚举。 您的节目是什么?

    您能给我看一下您的错误的屏幕截图吗?

    您是否有可以尝试的电路板? 您可以重复相同的错误吗?