This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TM4C129POEADIO:用于 WAV 文件播放的 SD 卡访问示例代码

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210917/tidm-tm4c129poeaudio-sd-card-access-sample-code-for-wav-file-playback

器件型号:TIDM-TM4C129POEADIO

作者可以指出旧线程中关于通过 SPI 访问 SD 卡以及使用提到的 DAC 播放 WAV 文件的参考问题吗?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="557395" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210917/tidm-tm4c129poeaudio-sd-card-access-sample-code-for-wav-file-playback 通过 SPI 访问 SD 卡并使用上述 DAC 回放 WAV 文件。

    请参阅《DK-TM4C129x EVM 用户指南》、了解用于访问板载 SD 卡的 SPI 引脚。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spmu360