This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:MSPM0L1305生产编程器

Guru**** 2929220 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210996/mspm0l1305-mspm0l1305-production-programmer

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

我们将在新项目"MSPM0L1305"中使用以下微控制器是否有可用于同时对多个微控制器进行编程的生产闪存器?

我们可以通过 COM 端口(或 USB 端口)控制闪存器吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    请参阅 2.5.1 MSP430 MCU 至 MSPM0 MCU 迁移指南的 MSP430调试器(修订版 A)

    MSP-GANG 支持同时对多个 MCU 进行编程。

    MSP-GANG https://www.ti.com/tool/MSP-GANG#tech-docs 通过 USB 和 COM 与 PC 相连。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我们目前还没有购买 MSP-GANG、但与此同时、我下载并安装了 MSP-GANG 编程器(1.03.07.00)。

    对 MSPM0微控制器进行编程时、我必须在 MCU 部分选择什么?

    谢谢。

    西尔维奥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvio

    到目前为止、支持 MSPM0的 MSP-GANG 应用是内部版本。

    我认为该软件很快就会在 TI.com 上提供。

    如果您现在需要此软件、请联系现场支持团队申请访问我的安全资源;TI.com 上的 MSP-MSPM0-SDK - MSPM0软件开发套件(SDK)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    我们将在几个月后再次查看网页。 否则、我们将询问支持团队。

    谢谢。