This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:PU/PD 电流问题

Guru**** 2925730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210946/tms570ls0714-pu-pd-current-question

器件型号:TMS570LS0714

尊敬的 Champ:

从 4.2章节   μA、所有 IO 拉电阻类型均可编程、20 μ A。 但在5.5表中  

输入电流(I/O 引脚) 有100uA 条件、我是否知道在哪种条件下、上拉/下拉电流可能是100uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huihuang:

    大多数 I/O 引脚有20uA 的上拉/下拉电流、但是诸如 nPORST、nRST、FlexRay 和 JTAG 引脚有100uA 的上拉/下拉电流。

    您可以在引脚表的"拉取类型"列中找到此信息。  

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jagadish、您好!

    我理解你的观点。

    但我的理解是对于 nPORST、nRST、FlexRay 和 JTAG 、这些引脚不能用作 IO 引脚、也不能用作没有 FlexRay 的570LS0714。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠雄:

    这里、I/O 引脚 表示它们不是模拟引脚、并不意味着 GIO 引脚。  nPORST、nRST、FlexRay 和 JTAG 也只能进入 IO 引脚、因为它们不是正确的模拟引脚。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。