This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:MSPM0 SDK 编译错误

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209023/lp-mspm0g3507-mspm0-sdk-build-error

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0G3507

大家好、MSPM0团队

我已下载并安装最新的 MSPM0 SDK。

我导入了一些项目并进行了编译。

但是生成错误如下所示。

CCS 版本:  版本:12.1.0.00007.  

SysConfig : v1.15.0

SDK : mspm0_sdk_1_00_00_04.

****项目 SYSCTL_FREQUENCY_Cock_COUNTER_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang 的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccs1210\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O

生成文件:"../sysctl_frequency_clock_counter.syscfg"
调用:SysConfig
"C:/ti/ccs1210/ccs/utils/sysconfig_1.15.0/sysconfig_cli.bat "-s "C:/ti/mspm0_sdk_1_00_00_04/.metadata/product.json "--script "C:/Users/137657/workspace_v12/sysctl_frequency_clock_counter_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang/sysctl_frequency_clock_counter.syscfg -o "syscfg"--compiler ticlang
正在运行脚本...
subdir_rules.mk:16:目标"build-306680193"的配方失败
错误:/ti/clockTree/clockTree.component.js:验证失败:[

"关键字":"additionalProperties"、
"数据路径":"/clockTree"、
"schemaPath":"#/additionalProperties"、
"Params":{
"additionalProperty ":"initialView"
}、
"消息":"不应具有附加属性"
}
]
位于 Object.validateMeta (C:\ti\ccs1210\ccs\utils\sysg_1.15.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\JSONschemaValidator.ts:49:9)
在验证时(C:\ccs1210\ccs\utils\sysg_1.15.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\product\topModules.ts:387:2)
在 iteratee (C:\ti\ccs1210\ccs\utils\sysg_1.15.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\product\topModules.ts:77:7)
在 baseEach (C:\ti\ccs1210\ccs\utils\sysg_1.15.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
at function.each (C:\ti\ccs1210\ccs\utils\sysg_1.15.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9409:52)
在 iteratee (C:\ti\ccs1210\ccs\utils\sysg_1.15.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\product\topModules.ts:71:6)
在 baseEach (C:\ti\ccs1210\ccs\utils\sysg_1.15.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:530:11)
at function.each (C:\ti\ccs1210\ccs\utils\sysg_1.15.0\dist\webpack:\node_modules\lodash\lodash.js:9409:52)
在新的 t.TopModules (C:\ti\ccs1210\ccs\utils\sysg_1.15.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\product\topModules.ts:69:5)
在新 Y 处(C:\ti\ccs1210\ccs\utils\sysg_1.15.0\dist\webpack:\src\pinmux\services\resources\runtime.ts:243:22)
gmake:***[BUILD-306680193]错误1.
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

****构建完成****

我安装了 SysConfig v1.15.0 、但无法在示例工程中打开 syscfg 文件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我测试一下您的 CCS 版本和 SysConfig 版本、马上回来。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我解决了问题。

    我的 CCS 版本 是 v12.1.0、我更新到了 v12.2.0。

    用于量产样片的 SDK 需要 CCS 版本12.2.0或更高版本。

    谢谢。