This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:使引脚多路复用器正常工作的 HALCoGen PinMux 用户指南

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79600EVM, HALCOGEN, ISO1050, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210887/halcogen-user-guideline-for-pinmux-at-halcogen-to-get-pinmux-working

器件型号:HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSERBQ79616BQ79600EVMISO1050、TMS570LS1224

我知道 C2000控制器和 Codecoser Studio。

但现在我需要 在 Launch Pad XL2上处理 Hercules TMS570LS1224CPGE。

LAUNCHXL2-TMS57012

我尝试使用 UART 示例代码使 BQ79600EVM 与 BQ79616一起运行。
(TMS570通过菊花链与 UART RX/TX 与 BQ79600和 BQ79616进行通信)
请参阅设置: bq79600evm-sample-code-do-no-wakeing-to-bq79616-stack

因此、此示例代码不包括 CAN 总线 我"简单"想向现有代码中添加 CAN 总线功能、以便将电路板连接到 PC/光伏逆变器。

我安装了 HalCoGen 并且想要获得/学习这个 DCAN1 PinMux 和中断处理的配置。
但与其他控制器相比、这个故事似乎有点混乱。

我观看了:

https://www.youtube.com/watch?v=TrKQN-sor-s

也通过了

probing-your-Hercules-launchpad-can-bus-part-2

但一般而言、我不了解将物理引脚连接到 CAN1 RX 中断或 TX 发送线路的原则。

在哪里将物理引脚设置为 CAN1 TX TX?

赫丘利斯控制器的配置是否有更好的解释?

另一个混乱情况是 spns190b.pdf 第95页表6.32第7行。 它显示、DCAN 和 SPI5共享重新来源。

所以也许我必须在"PinMuxing"选项卡上添加 MIBSP5、并且神奇的 DCAN1也在工作? 但仍然没有物理引脚连接选项卡?...

是否有人可以帮助遵守原则或帮助进行配置?

任务是:使用 ISO1050 A 为现有代码添加 CAN 总线特性、并发送一些数据...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    首先、您应该参考用于您的项目的控制器的数据表。

    例如、如果我打开 TMS570LS1224的数据表、您可以看到 CAN 引脚不会与任何其他引脚复用。

    因此、具有单个功能的引脚不会添加到 HALCoGen 中、且始终启用该功能。

    HALCoGen 引脚复用表将列出仅具有多种功能的引脚。

    因此、CAN 外设未包含在引脚多路复用表中。 因此、您无需为 CAN 外设进行引脚配置。

    我希望这将澄清你的所有疑问。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。