This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:在复位置位期间修改上拉或下拉电阻

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1208265/rm46l852-modification-of-pull-up-or-pull-down-resistors-during-assertion-of-reset

器件型号:RM46L852

您好、E2E 专家!

你好。

客户请求机密性。

我之所以编写这种情况、是因为在复位过程中、我需要在 SPI4引脚上分配上拉电阻器、而在 RM46L852的其他引脚上分配下拉电阻器、换句话说、当我将引脚 nPORRST 设定为值"0"时。  

但是、正如我们在 RM46L852微控制器的数据表中看到的那样(我附加这个特性)、它已经为每个引脚定义了缺省值。 因此、我想知道是否可以更改此默认值(我已在用户指南的电子保险丝控制器部分中阅读到无法实现此功能、 但我认为这很奇怪、因为其他微控制器实现了此功能、所以我认为我误解了它)。

如果这个特性未被执行用于 RM46L852微控制器、我想询问是否有可能添加外部上拉或者下拉电阻器。 例如,我已经在 SPI4nCS[0引脚上添加了一个10千欧的上拉电阻,我可以看到信号没有精确地达到3.3V 的值,我想这个情况是由于内部上拉电阻。

另一方面、我想知道内部电阻器的值。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我们已着手解决您的问题、并将很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    请参阅以下主题、了解复位后的拉电流状态、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    (+) TMS570LS0332:复位下和复位后的内置 PU 和 PD 电阻器-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jegadish:

    你好。

    我只是读了你发给我的帖子。 但是、复位状态后、我不会对拉电阻器进行编程、而是想知道在复位状态期间是否可以对拉电阻器进行编程。 因此,我的问题如下:

    1) 1)我能否更改内部上拉电阻器的内部下拉(默认)电阻值、以便现在该内部电阻器在复位状态期间是一个上拉电阻器?

    2) 2)如果无法更改内部电阻器的默认值、我是否可以使用外部电阻器? 例如、在连接您的图片中、我们可以看到、如果我使用10千欧的外部电阻器、引脚上的电压将不为"0"(内部下拉电阻器) 但由于微控制器处于复位状态时有外部上拉电阻、因此电压为3.2V。


    3) 3)在复位状态期间是否可以使用外部电阻器来修改拉电阻值? 或者它有问题吗?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    很抱歉、我与内部硬件团队讨论过、因此耽误了一些时间。

    1)我可以更改内部上拉电阻器的内部下拉(默认)电阻值吗?

    遗憾的是、这无法实现。

    2)如果无法更改内部电阻的默认值、我可以使用外部电阻器吗? 例如、在连接您的图片中、我们可以看到、如果我使用10千欧的外部电阻器、引脚上的电压将不为"0"(内部下拉电阻器) 但由于微控制器处于复位状态时外部上拉电阻、因此电压为3.2V。[/报价]

    可以、您可以使用外部电阻器来更改默认的内部电阻器。  

    不要使用20uA 类型、而是使用最坏情况(40uA)。 如果是这种情况、它会导致4.7k 电阻器上的电压降为0.188V、从而使 Vpin 为3.112。 器件的 VIH 值为0.8*Vio = 2.64。 这留下了大量的保护频带以确保注册适当的逻辑高电平。

    3)是否可以在复位状态下使用外部电阻器来修改拉电阻值? 或者它是否有问题?

    是的、您可以在复位状态期间使用外部上拉电阻器来修改内部上拉电阻值。 这是没有问题的、但即使在复位状态之后、外部上拉和内部下拉之间也可能存在不 必要的漏电流、因此我们建议您在复位后禁用内部下拉、以消除该不必要的漏电流。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。  

    [/quote]