This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:借助 TI ARM Clang 获得 Halcogen 和 SafeTI 认证

Guru**** 2533900 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1207702/tms570ls1224-halcogen-and-safeti-certification-with-ti-arm-clang

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

链接的帖子中指出、建议仅针对安全认证使用"armcl"编译器(IEC61508或 ISO 26262)。 我有几个关于此建议的后续问题、

  • 您能否谈谈这项建议? 使用 ti-arm.clang 编译器的阻止点是什么?
  • 如果我们将 ti-arm-clang 用于安全关键项目、我们是否仍可以遵循 TI 编译器资质审核套件(对于 clang)来获得认证?  
  • 如果我们使用 ti-arm-clang 编译器、我们是否可以对 halcogen 生成的代码进行必要更改、并且仍然使用 halcogen CSP 进行认证? 我在 halcogen CSP 用户指南中没有找到编译器的任何依赖关系。 Halcogen Tau (LDRAUnit 工程)是否依赖于编译器的使用?  
  • 对于 SafeTI 库、我们是否仍可以将其与 ti-arm-clang 结合使用?

(TMS570LS1224:针对 Hercules 安全 MCU 的 TI 编译器建议-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛)

提前感谢。

此致、

Anudeep Varada.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anudeep、您好!

    已开始处理您的问题、很快将提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!  

    您对此主题有任何更新吗?

    期待您的回答。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    您能不能对这条建议稍作说明? 使用 ti-arm.clang 编译器的阻止点是什么?

    TI-Clang 并不完全支持 HALCoGen 生成的代码 SDL (安全诊断库、CSP 测试用例)。  

    [报价 userid="542802" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1207702/tms570ls1224-halcogen-and-safeti-certification-with-ti-arm-clang "]如果我们对安全关键项目使用 ti-arm-clang,我们是否仍可以遵循 TI 编译器资质审核套件(对于 clang)来获得认证?  [报价用户 id="542802" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1207702/tms570ls1224-halcogen-and-safeti-certification-with-ti-arm-clang "]
    • 如果我们使用 ti-arm-clang 编译器、我们是否可以对 halcogen 生成的代码进行必要更改、并且仍然使用 halcogen CSP 进行认证? 我在 halcogen CSP 用户指南中没有找到编译器的任何依赖关系。 Halcogen Tau (LDRAUnit 工程)是否依赖于编译器的使用?  
    • 对于 SafeTI 库、我们是否仍可以将其与 ti-arm-clang 结合使用?
    [/报价]

    建议使用 TI ARCL。 如果您使用 TI-Clang、则需要手动更新 CSP 测试用例、HalCOGen 生成的代码等。  

    software-dl.ti.com/.../index.html