Other Parts Discussed in Thread: AM2634, TMDSCNCD263, TMDSHSECDOCK
主题中讨论的其他器件:AM2634、、 TMDSHSECDOCK
在 TMDSCNCD263 (AM2634控制卡)上的内置 XDS110上更新固件时、似乎已经砖化。 器件管理器中不再检测到 XDS110、并且通过 USB 供电时、2x LED 不再亮起。
虽然在将控制卡连接到 TMDSHSECDOCK 时可以使用外部 XDS110调试 AM2634、但不允许连接到未通过接头或底座暴露的 UART0。 所以我想尝试修复内置的 XDS110。
在 code composer 随附的文档中查看\ti\ccs1220\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110\XDS110SupportReadMe.pdf 有一种 方法 "在没有 JTAG 的情况下恢复砖型 XDS110 "、其中 JTAG TDO 引脚短接地以将 XDS110置于 DFU 编程模式。 我尝试了这个,没有成功。
还有"使用 JTAG 连接更新固件"、但由于控制卡上没有适用于 TM4C 的 JTAG 接头、因此需要焊接到测试点 TP3、TP4、TP6和 TP7以创建 JTAG 接头。
是否仍可执行此程序?
谢谢
大卫