This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:从 AM2434 (4个内核)迁移到 AM2432 (2个内核)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632, AM2434, AM2432, AM2431, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1203962/am2432-migration-from-am2434-4-cores-to-am2432-2-cores

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:AM2434AM2431UNIFLASH、AM2632

您好、专家:

我正在计划从 AM2434 (4个内核)迁移到 AM2432 (2个内核)。 首先、我有关于两种 CCS 配置的问题、如下所示。

1) 1)对于"变型和内核"、我们使用  AM2434 (4个内核)的项目配置为 ASM243x_GP_EVM、如下所示。 我们是否 也可以继续将此用于 AM2432 (2个内核)? 否则、您能否提供一些有关如何更改此设置的详细信息?

2)对于"目标  配置"、我们使用 AM2434 (4个内核)的工程配置为 AM2434_ALV、如下所示。 我们是否也可以继续将此用于 AM2432 (2个内核)? 否则、您能否提供一些有关如何更改此设置的详细信息?

如果您需要有关我们配置的更多信息、请告诉我、以便回答我的问题;如果需要、我还需要为进行此迁移检查其他事项、请告诉我。

我期待您的答复。

 

此致!

Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    您能告诉我您的4核项目中使用了哪些内核吗?

    我们有两个集群:

    R50_0、R50_1

    R51_0、R51_1

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的及时响应。

    目前、 4个内核项目中只使用 R50_0。

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以轻松迁移到 Am2432。 由于两个器件的 R50_0内核保持相同。

    代码不需要进行任何更改。

    您需要进行的唯一更改是在.ccxml 配置中使用 AM2432、而不是 AM2434器件类型。

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sri Vidya:

    感谢您的确认。 您能否提供一些有关如何更改此设置的详细信息?

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    打开用于启动目标的.ccxml 文件。

    更改配置后、您可以保存它并尝试启动目标。

    然后您将看到2个内核、因为已选择 AM2432。

    希望它能够正常工作

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sri Vidya:

    感谢亲切的解释。

    Q1) AM2431和 AM2432未在我的 CCS 列表中找到。 是否应该使用 Update Manager 更新这些设备? 如果是、您能告诉我如何更新吗?

    Q2)正如您提到的、有两个集群。 哪些适用于 AM2432? 根据 SBL 代码、 CSL_CORE_ID_R5FSS1_0和 CSL_CORE_ID_R5FSS1_1似乎用于 AM2432。 是这样吗? 我们对 AM2434使用 R50_0。 您能否澄清一下这种困惑?

    我们有两个集群:

    R50_0、R50_1

    R51_0、R51_1

    [/报价]


    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moonil

    我会在后面跟您联系。

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sri Vidya:

    能否就我提出的两个问题向我介绍最新情况?

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moonil

    Q1) 在我的 CCS 的列表中未找到 AM2431和 AM2432。 是否应该使用 Update Manager 更新这些设备? 如果是,您可以告诉我如何更新。

    我已将有关此查询的请求单分配给 CCS 设备封装专家。

    您能否说明您当前使用的 CCS 版本和器件支持包版本?

    您刚才提到,有两个群集。 哪些适用于 AM2432?

    对于 AM2432、

    R50_0

    R51_0

    是正在使用的内核。

    这些信息可在 AM243x 数据表中找到。 我在这里提到的同一个表也是:

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Moonil、

    请参阅下面的屏幕截图、其中演示了如何确保安装了最新的器件支持包。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sri Vidya:

    根据 SBL 代码, CSL_CORE_ID_R5FSS1_0和 CSL_CORE_ID_R5FSS1_1 似乎用于 AM2432。 是这样吗? 我们对 AM2434使用 R50_0。 您能否澄清一下这种困惑?

    您能解释一下吗?

    尊敬的 Zackary Fleenor:

    我在您的指导下点击了菜单"Install Device Support"、然后 CCS 被关闭、但是没有发生任何情况。

    您能告诉我、在 单击菜单"Install Device Support"后、我们的预期是什么吗?

    我使用的是 CCS 版本12.1.0.00007和 SDK 08.02.00.31。

    此致

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:

    请勿点击"Install Device Support"、该选项仅用于为 CCS 安装中当前未提供的器件系列安装支持。 在您希望选择"检查更新"的情况下、随即应打开一个窗口、向您显示 Sitara_mcu_device_support 的最新可用版本。 选择该选项进行安装、并按照提示操作。 如果您遇到任何问题、敬请告知。

    Sri Vidya 还确认了 AM2432部分中存在 R50_0和 R51_0、请查看她之前的回答以了解这是否有助于澄清混淆。

    此致!

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的清晰解释。 我能够在 C:\ti\ccs1210\ccs_base\common\targetdb\devices 中看到包括 AM2432_AVL.xml 在内的器件列表更新。

    我通过 UART 尝试使用 uniflash 进行了"CCS 调试会话"和"固件升级"、两次都失败了、如下所示。

    1) 1)当我尝试使用 AM2432而不是 AM2434在我们的电路板上开始调试会话时、我在 CCS 中发现了如下错误。 我使用的是 NOBOOT 模式、load_dmsc.js 和 Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器。 仅供参考、相同的目标配置在具有  AM2434的电路板上运行良好。

    每个内核使用 GEL 文件、如下所示、

    2) 2) 当我尝试通过电路板上的 UART 升级固件时、"uniflash.tiimage"似乎没有问题、但在发送 sbl.tiimage 期间发生了错误、如下所示。 仅供参考、此 uniflash.tiimage 已进行修改以使用我们的 NOR 闪存驱动程序。

    您能否分享您的知识以及如何解决 CCS 和 UART uniflash 中的错误的任何检查点?

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:

    在目标配置窗口中、您能否在单击"Test Connection"时获得成功通过?

    此外、在启动目标配置后、可以在多大程度上对其进行调试? 从第一张图来看、似乎甚至内核都没有在 CCXML 崩溃之前出现、对吗?

    此致!

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的及时响应。

    n 目标配置窗口单击"测试连接"时您是否能够成功通过测试?

    是的、我可以看到"JTAG DR 完整性扫描测试已成功"

    启动目标配置后,您可以将其调试到多远?

    当我添加之前捕获的图像时、只能看到"正在连接到 DMSC_Cortex_M3_0!" Scripting Console 中的脚本。 我认为 dsdmsc_0.target.connect()在 load_dmsc.js 中失败了。

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:

    您为目标配置文件选择了哪个 XML? 您是使用 GP_EVM、还是使用以_ALV/_ALX 结尾的其中一个?  

    此致!

    但以理  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    我使用的是"AM2432_AVL.xml"。请参见下面的"AM2432_XDS560V2_USB.ccxml"。

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
    <configurations XML_version="1.2" id="configurations_0">
                            
        
        
        
        
        <configuration XML_version="1.2" id="Blackhawk XDS560v2-USB System Trace Emulator_0">
                                                    
            
            
            
            
            <instance XML_version="1.2" desc="Blackhawk XDS560v2-USB System Trace Emulator_0" href="connections/BH-XDS560v2-USB_Connection.xml" id="Blackhawk XDS560v2-USB System Trace Emulator_0" xml="BH-XDS560v2-USB_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
                                                    
            
            
            
            
            <connection XML_version="1.2" id="Blackhawk XDS560v2-USB System Trace Emulator_0">
                                                                            
                
                
                
                
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds560cs_dap.xml" id="drivers" xml="tixds560cs_dap.xml" xmlpath="drivers"/>
                                                                            
                
                
                
                
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds560cortexR.xml" id="drivers" xml="tixds560cortexR.xml" xmlpath="drivers"/>
                                                                            
                
                
                
                
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds560cortexM.xml" id="drivers" xml="tixds560cortexM.xml" xmlpath="drivers"/>
                                                                            
                
                
                
                
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds560pru.xml" id="drivers" xml="tixds560pru.xml" xmlpath="drivers"/>
                                                                            
                
                
                
                
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds560csstm.xml" id="drivers" xml="tixds560csstm.xml" xmlpath="drivers"/>
                                                                            
                
                
                
                
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds560ctset2.xml" id="drivers" xml="tixds560ctset2.xml" xmlpath="drivers"/>
                                                                            
                
                
                
                
                <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds560etbcs.xml" id="drivers" xml="tixds560etbcs.xml" xmlpath="drivers"/>
                                                                            
                
                
                
                
                <platform XML_version="1.2" id="platform_0">
                                                                                                    
                    
                    
                    
                    
                    <instance XML_version="1.2" desc="AM2432_ALV_0" href="devices/AM2432_ALV.xml" id="AM2432_ALV_0" xml="AM2432_ALV.xml" xmlpath="devices"/>
                                                                                                
                    
                    
                    
                    
                    <device HW_revision="1" XML_version="1.2" description="AM2432 17x17 Package" id="AM2432_ALV_0" partnum="AM2432_ALV" simulation="no">
                                                                                                        
                        
                        
                        
                        <router HW_revision="1.0" XML_version="1.2" description="CS_DAP Router" id="CS_DAP_0" isa="CS_DAP">
                                                                                                                            
                            
                            
                            
                            <subpath id="DMSC">
                                                                                                                                                
                                
                                
                                
                                <cpu HW_revision="1.0" XML_version="1.2" desc="DMSC_Cortex_M3_0" description="Cortex_M3 CPU" deviceSim="false" id="Cortex_M3_0" isa="Cortex_M3">
                                                                                                                                                                    
                                    
                                    
                                    
                                    <property Type="filepathfield" Value="..\..\emulation\gel\AM24x\AM24x.gel" id="GEL File"/>
                                                                                                                                                                
                                
                                
                                
                                </cpu>
                                                                                                                                            
                            
                            
                            
                            </subpath>
                                                                                                                        
                            
                            
                            
                            <subpath id="MAIN_PULSAR_0_0">
                                                                                                                    
                                
                                
                                <cpu HW_revision="1.0" XML_version="1.2" description="Cortex_R5 CPU 0" deviceSim="false" id="MAIN_PULSAR_Cortex_R5_0_0" isa="Cortex_R5">
                                                                                                                                    
                                    
                                    
                                    <property Type="filepathfield" Value="..\..\emulation\gel\AM24x\AM24_DDRSS\AM24x_GP_EVM.gel" id="GEL File"/>
                                                                                                                                
                                
                                
                                </cpu>
                                                                                                                
                            
                            
                            </subpath>
                                                                                                
                        
                        
                        </router>
                                                                                                    
                    
                    
                    
                    </device>
                                                                                
                
                
                
                </platform>
                                                                        
            
            
            
            
            </connection>
                                                
        
        
        
        
        </configuration>
                        
    
    
    
    
    </configurations>
    

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:

    该 xml 不包含 DMSC 上的 GEL 路径定义。 您能否以以下方式添加:

    1.打开目标配置文件

    2.在窗口底部,点击"高级"选项卡

    3.点击 DMSC_Cortex_M3_0内核

    4.在右侧、添加初始化脚本(GEL)的路径。 这应该是 AM24x.gel 的路径、通常在以下条件下: /ccs_base/emulation/Gel/AM24x/AM243x.gel

    5.保存目标配置文件和测试连接

    请按照以下步骤操作、并告诉我它是否能在运行 load_dmsc.js 脚本时修复您的问题

    此致!

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我想它有 /ccs_base/emulation/gel/AM24x/AM24x.gel。请参阅我共享的.ccxml 文件中的#95和#100。

    我还再次检查了它、但发生了相同的错误。

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:

    我在我这里介绍一下、您能否分享您正在使用的确切目标配置文件?  

    当我深入研究此问题时、还有一些事情需要尝试:

    1.能否稍后尝试将 xml 更改为 AM243x_GP_EVM 或/和 AM243x_Launchpad、然后重试? 请告诉我、这是否会改变行为

    2.尝试将调试探针更改为 XDS110而不是 Blackhawk,然后重试。

    3. 1的组合。 和2.

    请告诉我,如果有任何帮助,我将尝试重复在我身边。

    此致!

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否分享您正在使用的确切目标配置文件?  [/报价]

    请找到下面随附的文件、这是我将使用的目标配置文件(.ccxml)。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/AM2432_5F00_XDS560V2_5F00_USB.zip

    Unknown 说:
    1. 能否稍后尝试将 xml 更改为 AM243x_GP_EVM 或/和 AM243x_Launchpad 并重试? 请告诉我这是否以任何方式改变了行为

    我尝试了两种方法、但结果是一样的。

    Unknown 说:
    2. 尝试将调试探针更改为 XDS110而不是 Blackhawk、并重试、

    我们的产品只有使用  Blackhawk 的 JTAG 、但不使用  XDS110调试器。

    您能否也在下面使用 uniflash 检查我在固件升级期间发现的问题? 我不知道这是不是由上述同样的原因造成的。

    2) 2) 当我尝试通过电路板上的 UART 升级固件时、"uniflash.tiimage"似乎没有问题、但在发送 sbl.tiimage 期间发生了错误、如下所示。 仅供参考、此 uniflash.tiimage 已进行修改以使用我们的 NOR 闪存驱动程序。

    [/报价]

    此致、

    Moonil

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:

    我没有任何运气复制这一问题从我身边。 我将对此进行进一步调查。

    您曾提到、AM2434器件不能看到相同的问题、是否正确? 且仅随 AM2432器件一起出现?

    此致!

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我没有任何运气从我身边复制此问题。 我将对此进行进一步调查。

    您是说、我分享的目标配置在 AM2432电路板上做得很好? 对吧?

    您提到 AM2434设备无法看到相同的问题是否正确? 且仅显示 AM2432器件?

    是的、我分享的 AM2432的目标配置在 AM2434板上有效。

    不知道您是否有具有 AM2432的测试板。 如果是、请也分享您的配置信息。

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:

    让我更新我的发现、我能够看到与您现在相同的错误:

    • 您共享的 CCXML 无法正常工作、我遇到与您相同的问题、但我正在 XDS110中进行测试、这是意料之中的事情
      • 当我更改为 XDS110时、CCXML 工作正常
    • 我正在 Launchpad 上进行测试、因此当前的器件是超集 AM2434

    SW 团队还确认在 SDK 8.05版中添加了对子集设备的支持。 您是否可以尝试更新 SDK 并再次尝试更新固件? 之后、检查这是否也有助于解决 CCS 连接问题。

    此致!

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    SW 团队还确认 SDK 8.05版中添加了对子集设备的支持。 您是否可以尝试更新 SDK 并再次尝试更新固件? 然后、检查它是否也有助于解决 CCS 连接问题。

    我使用 TI 示例"empty_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang"和 SDK 版本08.05.00.24测试了相同的内容。 其结果与以下相同、

    您认为我的测试板有问题吗? 您能否分享任何其他检查要点以澄清原因?

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    能否再次询问您或您的团队是否有关于 AM2432迁移的进一步指导或检查点?

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:  

    是的、我们一直在对此进行研究、并找到了可能的原因。 您可能使用的是高安全性 AM2632样片、您能否告诉我您的 AM2434和 AM2432器件上的完整封装标记?  

    此致!

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我正在测试以下3个封装、

    1. AM2434ASFGGAALV -这已用于开发->工作。
    2. 处理器 AM243. 2. BSFFHIALV -我们希望从#1迁移到此以用于生产。 ->不适用于 CCS 和 Uniflash
    3. 处理器 AM243. 4. BSFFHIALV -我们希望从#1迁移到此以用于生产。 ->不适用于 CCS 和 Uniflash。  同样的问题与#2。   

    仅供参考、我们已使用 SDK 08.02.00.31开发了我们的产品软件。

    请同时检查2号和3号。

    此致、

    Moonil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moonil,

    轻松实现 b. ... 样片是高度安全的样片、并不是指与 NOBOOT 搭配使用、而使用此类器件则无法访问 M3。 您能否参阅本迁移指南: AM243x MCU+ SDK:HS FS 迁移指南 、并按照"使用 CCS + gels"部分中的说明进行操作? 请告诉我、这是否能解决您的问题。

    此致!

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供的信息。 本指南适用于 CCS 调试会话。 但是、仍然存在错误和问题。

    The AM243x b. ... 样片是高度安全的样片[/报价]

    在另一封电子邮件中、TI 团队为我们提供了有关您下面提到的"B"的答案、

    SE:从"A"转向"B"的意义是什么? TI:这是"硅版本"、SR2.0是较新版本- TI 建议在进行任何新开发时使用较新版本。

    q1)您的意思是、当我们使用这个"B"版本时、我们不能使用  NOBOOT? 我发现 AM2432BSFF 的"H" h IALV. 我想知道只有选择了这个 H、芯片组才是 您提到的"安全样品"。 请说明器件名称中的哪个字符用于"高安全性" 、并让我们使用 dev boot 和 load_dmsc_hs_fs.js 脚本。

    Q2)我使用  NOBOOT 模式(11011110)和 SDK 08.05.00.24中的"load_dmsc_hsfs.js"测试了 CSS 调试会话。

    • 处理器 AM243. 2. BSFFHIALV - CCS 调试会话似乎有效。 电压降。
    • 处理器 AM243. 4. BSFFHIALV - 发现下面的错误、但 CCS 调试会话有效。
      • "MAIN_Cortex_R5_0_0:CIO:在读取命令和参数块时遇到错误。  检查程序存储器映射。 "

    您能告诉我如何解决此错误吗?

    Q3)我仍然需要知道如何解决 UART 升级的 uniflash 错误。

    我期待您再次答复我的剩余问题。

    谢谢。

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moonil:

    Q1)有关命名规则的问题、请参阅器件数据表部分 10.1.1标准封装编号法。

    是的、为了澄清我之前所说的内容、"B"表示芯片修订版2、但此处仅是 HS、SR2子集器件、因此提示我向您指出迁移指南。 之前发送的电子邮件正确。  

    Q2 Q3)我会找到一些专家来帮助您解决这些问题

    此致!

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    Q2)我测试了 CSS 调试会话的  NOBOOT 模式(11011110)和 SDK 08.05.00.24中的"load_dmsc_hsfs.js"。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/latest/exports/docs/api_guide_am243x/HSFS_MIGRATION_GUIDE.html

    Unknown 说:
    Q3)我仍然需要知道如何解决 UART 升级的 uniflash 错误。 [/报价]

    如果您的器件是 HS-FS 器件、则 应 使用 uart_uniflash.hs_fs.tiimage

    从您的日志来看、您似乎没有使用正确的图像格式。

    您是否可以尝试相同的方法并让我知道此更新的内容是什么?

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 和 Aakash、您好!

    感谢您对此迁移任务的善意解释和支持。

    q1)哪些位是不同的 tw 无引导模式和开发引导模式? 位设置看起来完全相同。 您能否清楚地告诉我两种模式的位设置?

    如果您的设备是 HS-FS 设备,则 应 使用 uart_uniflash.hs_fs.tiimage [/报价]

    是的、我能够使用 uart_uniflash.hs_fs.tiimage 和我们自己的闪存驱动程序实现 uniflash 运行。

    Q2)我还测试了 SBL。 4个内核 运行正常、但 2个内核在下面的启动过程中出现一些错误。 我对两个测试板使用了相同的二进制文件。 您能否分享您解决此问题的知识和经验? 每个内核型号是否应该更改某些 SBL 代码?

     

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    q1)哪些位是不同的 btw 无引导模式和 dev-boot 模式? 位设置看起来完全相同。 您能否让我清楚地知道两种模式的位设置?

    这些是来自 TRM 的图像-

    这就是无引导模式和开发引导模式之间的区别。

    Q2)我还测试了 SBL。 4个内核 运行正常、但 2个内核在下面的启动过程中出现一些错误。 我对两个测试板使用了相同的二进制文件。 您能否分享您解决此问题的知识和经验? 每个内核型号是否应更改某些 SBL 代码?

    这是预期的功能。 似乎您的 appimage 具有适用于 R51-1的软件、但 R51-1的设置配置不是有效的 CPU。 你能检查相同吗? SBL Null 是否适用于您? 如果是、那么在创建附加图像时似乎会出现一些错误。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aakash:

    感谢您的评分

    这是预期的功能。 似乎您的 appimage 具有适用于 R51-1的软件、但 R51-1的设置配置不是有效的 CPU。 你能检查相同吗? SBL Null 是否适用于您? 如果是,那么在创建附加图像时似乎有一些错误。[/引号]

    如前所述、我们的项目仍使用 SDK 08.02.00.31。 因此、我更新了 SDK 08.05.00.24中的 SBL 代码和相关代码。 但是、我仍然发现 AM2432的错误。 我想这是由 SDK 08.05.00.24的 SBL 代码中的错误导致的。 在按如下所示添加条件 Bootloader_socIsR5FSSDual (bootloader_R5FSS0)"后、问题得以解决。 请确认 此修复程序是否通常适用于 AM2432和 AM2434型号产品。

    此致、

    Moonil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    08.05版本中增加了对子集器件的官方支持。 我强烈建议迁移到最新版本的 SDK。 如果目前您发现此操作太大、建议将引导加载程序源迁移到最新版本。

    我认为这是由 SDK 08.05.00.24的 SBL 代码中的错误引起的。 在按如下所示添加条件 Bootloader_socIsR5FSSDual (bootloader_R5FSS0)"后、问题得以解决。 请确认 此修复程序是否通常适用于 AM2432和 AM2434型号产品。

    是的、AM2432器件中似乎存在该问题、但它在08.06 RC (内部)版本中得到了修复。

    但是、您正在使用的修复方法应该是怎样的。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aakash:

    感谢您的建议和确认。

    您能告诉我 SDK 08.06的发布日期吗? 此外、您是否知道 SDK 08.06是否包含 Lwip 2.1.3更新?

    此致、

    Moonil