This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L540:使用 FreeRTOS 预取条目

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209389/rm48l540-prefetch-entry-with-freertos

器件型号:RM48L540

您好!

我在尝试通过 RM48L540运行操作系统时遇到问题。 此问题从我创建队列或任务时开始。 此时、程序完成对 sys_intvecs.asm 的预取条目。 我在下面附上了一些截图。

然后我尝试使用同样的配置来运行 RM48的示例代码(example_freeRTOSBlinky.c)。

我必须补充一点、我使用针对 RM48L950ZWT_FreeRTOS 的 HAL 代码发生器配置了芯片、并且我导入了 TMS570LS3137ZWT_FreeRTOS 的.DIL 文件。

提前感谢您。

此致、

Leandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    我们已着手解决您的问题、并将很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish:

    谢谢! 今天、我将尝试通过复制与 TMS570项目相同的配置来配置 RM48 (不导入 TMS570的.DIL 文件)。

    此致、

    Leandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    我是否能够得到您的完整项目、在我结束时触发并调试问题

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish:

    我昨天尝试了将 RM48配置设置为 TMS570。 代码可以创建队列、但不能创建所有任务。 然后、我们在 HAL 中将"Total Heap Size"扩展为16384。

    之后、该程序会正常运行。 所以、我们认为主要问题是保留的堆。

    非常感谢。

    此致、

    Leandro