This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:LED0~2端口输出是否为低电平有效?

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210570/tm4c1294kcpdt-are-led0-2-port-outputs-active-low

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!  

下面数据表的黄色部分显示"有效"、但哪一个是输出、高电平还是低电平?

由于数据表中指示了 TTL、因此假定 LED0~2端口输出通常为低电平有效是否正确?

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     默认情况下、"Active"意味着它将处于高电平有效状态。 您可以通过将 EMACCC 寄存器的 POL 位配置为1来更改为低电平有效。 请见下方。