This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:HET 被用作一个 GIO 输入来触发一个下降边沿中断

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210536/tms570ls1227-the-het-is-used-as-a-gio-input-to-trigger-a-falling-edge-interrupt

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

将 HET1_18引脚配置为输入并启用 Edge0的中断。 但是、不会触发 edgeNotification。 客户想知道是否有任何可供参考的例程?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我随附了针对客户要求的工作示例、  

    e2e.ti.com/.../N2HET18_5F00_AS_5F00_INPUT_5F00_EDGE_5F00_TRIGGERING_5F00_TEST_5F00_LC4357.zip

    请注意、此示例基于 TMS570LC4357、因此客户不能直接使用、但他可以引用此示例并相应地修改他的代码。

    我通过在"edgeNotification"函数中设置一个断点来测试这个示例、如下所示

    一旦我在 HET1上应用了一个下降沿信号,它就会命中断点。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。