This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:IEEEIEEE 1149.1-2013、IEEE 1149.6-2015和 BDSL 文件

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1207693/mspm0l1306-ieeeieee-1149-1-2013-ieee-1149-6-2015-and-bdsl-file

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我想问一下是否有 MCU 支持 IEEE 1149.1-2013和 IEEE 1149.6-2015?

以及如何获取 BDSL 文件?

MSPM0

处理器

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    MSPM0支持 SWD 端口以实现调试功能、您的意思是需要 JTAG 端口吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的答复。

    我想客户想要 JTAG。 让我来看看它们对 SWD 是否合适。

    顺便说一下、我们是否具有 MSPM0的 BSDL 文件?

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    我们只支持 SWD 接口、不支持 JTAG、因此我想我们没有 BSDL 文件、但我会和其他团队再次确认一下。

    谢谢!

    最好的 Regardaa

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    有任何更新吗?

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    我们没有 BSDL 文件、这里用于 JTAG、我们只支持 SWD 接口、客户是否可以使用 SWD 来下载映像?

    谢谢!

    此致

    Johnson