This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:设计文件链接不起作用

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209478/tms570ls3137-design-files-link-not-working

器件型号:TMS570LS3137

尊敬的 TI 支持团队:

  我正在开发适用于微控制器 TMS570LS3137、基于以太网的引导加载程序。

中使用了"TI 参考设计 Hercules 以太网引导加载程序"用户指南、该指南 在 TMS570LS3137的技术文档中提供。

在以下链接中、他们在用户指南中提供的设计文件无效。

https://www.ti.com/tool/TIDM-ETHERNET-BOOTLOADER

请告诉我如何纠正或提供设计方案。

提前感谢。

此致、

A.Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    请单击以下链接访问您提到的文档。

    适用于 Hercules 的以太网引导加载程序(TI.com.cn)

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    适用于 Hercules 的以太网引导加载程序(TI.com.cn)

    在上面的链接中、您提供了以太网引导加载程序的用户指南文档。

    在该文档中、他们提供的设计文件链接如下所述不起作用。  

    https://www.ti.com/tool/TIDM-ETHERNET-BOOTLOADER

    • 请提供设计方案。

      提前感谢。

      此致、

      A.Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    请参阅以下设计文件。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagdish、谢谢您的响应。您附加的文件是 CCS 旧版本。如何将这些文件包含到 CCS 版本12.1.0中。要执行的步骤是什么。

    提前感谢。

    此致、

    A.Ajith Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith Kumar:

    您可以按照以下步骤轻松导入

    1.选择"Import CCS Projects..." 选项、如下所示

    2.现在浏览根路径并查看该目录中的所有可用项目

    3.从可用项目中选择所需的项目将其导入、我已经导入了 TMS570LS31x_ENET、这就是为什么它显示为灰色的原因。

    4.现在重新配置包含路径如下所示,以消除构建中的"包含错误"。 我再次在下面列出了突出显示的路径以消除构建错误。

    5.我还包括了"F021_API_CortexR4_BE.lib"及其目录、如下所示

    6.进行上述修改后,我的项目成功建立,并生成.out。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、我的项目已成功构建。

    非常感谢您的支持、

    此致、

    A.Ajith Kumar