This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:不同模块之间的 PWM 同步

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209823/tm4c123gh6pm-pwm-syncronization-across-different-modules

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

当您使用不同的模块时、是否可以同步 PWM 发生器? 根据我的理解、为了使用不同的周期、我需要使用不同的模块、而且方法是:

PWMSyncTimeBase()
PWMSyncUpdate()

仅对同一模块的发生器有效。 我想我从 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/342642/synchronize-pwm-generators-of-differnet-pwm-modules 上得到了答案 、海报 Amit Ashara 已经发布了一个解决方法。

但我再次要求澄清一下、API 可能自那时以来发生了变化。 重新排列我的问题:

A.我们能否同步不同的 PWM 模块?

B.如果我们使用同一模块、我们可以为不同的发电机设置不同的周期吗?

此致、

C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAN、

    [quote userid="91011" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209823/tm4c123gh6pm-pwm-syncronization-across-different-modules

    A.我们能否同步不同的 PWM 模块?

    [/报价]

    不、这是不可能的。 在 TM4C123中有两个 PWM 模块。 但是、不能在两个独立模块之间同步。  

    [quote userid="91011" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209823/tm4c123gh6pm-pwm-syncronization-across-different-modules

    B.如果我们使用同一模块、我们可以为不同的发电机设置不同的周期吗?

    [/报价]

    同步只能针对同一模块进行。 还请记住、只有在所有发电机都加载相同的时基时才可能。 不能将不同的发生器配置为不同的频率进行同步。  

    同步。 PWM 发生器和它的两个输出信号与结合使用
    其他 PWM 发生器使用通用的统一时基。 多个 PWM 发生器
    使用相同的计数器加载值进行配置、同步可用于保证这一点
    它们还具有相同的计数值(PWM 发生器必须在此之前进行配置
    同步)。 通过该功能、可以使用一个已知的信号产生两个以上的 MnPWMn 信号
    因为计数器总是具有相同的关系
    试验。 该模块中的其他状态提供了维护共用时基和的机制
    相互同步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您杰出的回答。