This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:最大写入/擦除数据闪存周期数

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209319/tms570ls0714-maximum-number-of-write-erase-data-flash-cycles

器件型号:TMS570LS0714

尊敬的 TI 支持:  

我想进一步了解数据闪存写入/擦除周期。 我知道闪存可以承受 数据表中指定的100000个周期(见下图)。 但是、我想知道您是否有关于此主题的更多数据、主要包括:  

  • 当我们通过最大周期数量时、到底会发生什么? 处理器是否会检测到问题并且不再启动?  
  • 处理器最终能否检测到此类问题?  
  • 是否有寄存器可在其生命周期内对写入/擦除次数进行计数?
  • 你有统计数据吗? 例如、100个处理器中的10个在这个周期数后将出现故障
  • 这一数字受年份的影响如何? 在 我使用处理器5年之久15年的同一时期、最大写入/擦除周期数是否是?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    我们已着手解决您的问题、并将很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    Unknown 说:
    当我们通过最大周期数时、到底会发生什么情况? 处理器是否会检测到问题并且不再启动?  [/报价]

    如果超出最大周期数、闪存可能变得不可靠、出现错误的可能性更高。 但是、这并不意味着处理器将再次启动。 相反、处理器可能会经历零星的故障。

    Unknown 说:
    处理器能否最终检测到这种类型的问题?  [/报价]

    处理器不会检测到此类问题、应用程序唯一能知道的方法是 ECC 错误。 在超过最大周期数后、会频繁生成 ECC 错误(SECDED)。

    Unknown 说:
    Unknown 说:
    这一数字如何受年份的影响? 在 我使用处理器5年之久15年的同一时期、最大写入/擦除周期数是否是?  [/报价]

    我们没有任何统计数据。 因为这同样取决于多种因素、包括温度、电压和使用频率。 因此、有关故障率的统计数据可能会因特定应用和使用条件而异。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

    [/quote]