This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:Lauterbacher 调试器- Trace32 -适用于所有内核的启动脚本?

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1206714/tmds243evm-lauterbacher-debugger---trace32---startup-scripts-for-all-cores

器件型号:TMDS243EVM

尊敬的支持部门:

我们使用 TMDS243GPEVM 电路板。

我们希望使用 Lauterbacher 调试器调试所有内核。

但我们找不到 Trace32环境的示例或启动脚本。

我们只有在单核器件上使用 Lauterbacher 调试器和 Trace32进行开发。

是否有任何示例或启动脚本可用于支持所有 Core 的 Lauterbacher?

是否有编写启动脚本或调试工作原理的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    适用于 AM243x 的 Lauterbach 脚本可从 Lauterbach 网站 https://www.lauterbach.com/frames.html?home.html 上获取。

    • 在 Web 浏览器的 LHS 上、展开"Downloads"(下载)。
    • 点击"Start-up and Other Scripts"。
    • 浏览到 arm->am24xx。
    zhangzeyu zhang 说:
    您是否有编写启动脚本的文档或调试是如何工作的?

    Lautherbach 网站上有一些资源、例如: https://www.lauterbach.com/frames.html?tut_practice.html

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此示例仅针对具有显式示例的1个或2个内核。
    但我需要一个包含所有内核的示例、以及使用我使用 CSS 构建的.out 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    下面是一些额外的培训资源:

    对于多 CPU 调试、T32提供了一个名为'SYNCH'的命令组、允许将一个内核上的事件与1个或多个其他内核相关联。  我建议您研究'SYNCH'命令组。

    您还可以拉高至 LB 以获得多核调试支持。

    此致、
    弗兰克