This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI_CQKIT:C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV 中未找到6.1.4版

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1208529/safeti_cqkit-version-6-1-4-not-found-in-c2000_cla_safeti_cqkit_rv

器件型号:SAFETI_CQKIT

 V6x - 6.1.4不在 C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV IDE、配置、编译器或调试器| TI.com 中找到 

   单击链接,然后左侧"选择一个版本",向下滚动到结尾,对于 v6x 只有6.4.9可以找到。

   从何处可以 找到版本6.1.4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 C2000/CLA 编译器、QKIT 仅提供给6.4.9和更高版本的编译器。
    您所处的安全级别是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我们正在与 ASIL D 合作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于较低的安全级别、客户已经能够生成必要的文档、从将较高的 QKIT 版本修改为 不受支持的较旧编译器版本。  QKIT 可以应用于 ASIL-B、但约束较小。  但是、对于 ASIL-D、QKIT 要求您运行覆盖率检查、并且我们没有 用于6.1.x 版本的可检测编译器工具集。 我建议 升级到6.4.9、该版本具有 QKIT、其中包含用于在 ASIL-D 进行所需覆盖率检查的已检测二进制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在运行的项目很快将发布给客户、而客户使用 v6.1.4。 出于风险考虑、很难说服客户升级到 v6.4.9。