请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SAFETI_CQKIT
V6x - 6.1.4不在 C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV IDE、配置、编译器或调试器| TI.com 中找到
单击链接,然后左侧"选择一个版本",向下滚动到结尾,对于 v6x 只有6.4.9可以找到。
从何处可以 找到版本6.1.4?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:SAFETI_CQKIT
V6x - 6.1.4不在 C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV IDE、配置、编译器或调试器| TI.com 中找到
单击链接,然后左侧"选择一个版本",向下滚动到结尾,对于 v6x 只有6.4.9可以找到。
从何处可以 找到版本6.1.4?
对于较低的安全级别、客户已经能够生成必要的文档、从将较高的 QKIT 版本修改为 不受支持的较旧编译器版本。 QKIT 可以应用于 ASIL-B、但约束较小。 但是、对于 ASIL-D、QKIT 要求您运行覆盖率检查、并且我们没有 用于6.1.x 版本的可检测编译器工具集。 我建议 升级到6.4.9、该版本具有 QKIT、其中包含用于在 ASIL-D 进行所需覆盖率检查的已检测二进制文件