请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我测试费从 halcogen 读写示例代码、但几乎没有修改。 在第一次运行中、我要在块1处格式化和读取数据。 从而返回错误代码 BLOCK_INVALID、数据为0。 这样是正确的、因为我还没有将数据写入块。 然后我同步写入数据并读回。 这里一切看起来都很好。 然后、当我执行下电上电或软复位并尝试仅读取数据时、我收到一个奇怪的错误代码 block_invalid。 当使块无效、写入有效数据和在首次运行时读取有效数据、然后在复位后得到相同的错误时、也会看到此行为。