This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何将 AM2434 RGMII 与 PHY IC 链接?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM5749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1208273/am2434-how-to-link-am2434-rgmii-with-phy-ic

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件: AM5749

您好、专家:

我是一个新手、支持 以太网 RGMII 协议。 目前使用的是 AM2434控制器的定制板。 我想与 PHY IC 建立 RGMII 接口(微芯片 KSZ9031RNX)。 我不知道必须将哪个寄存器与 PHY 链接。

我还准备了 AM5749 EVM 套件、其中使用的是同一个 PHY IC。 但无法获得流。

请指导我将 AM2434与 PHY IC 链接。

--

谢谢。此致、

Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Divyesh Patel

    TT 将分配给专家。 我们会尽快回复您。

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyesh:

    请参阅以下 SDK 用户指南文档、添加对新 PHY 的支持。

    AM243x MCU+ SDK:以太网 PHY 链路配置

    《AM243x MCU+ SDK:以太网 PHY 集成指南》

    《AM243x MCU+ SDK:以太网 PHY 集成指南》

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

    感谢您的指导。

    我将详细介绍并返回给您。

    --

    谢谢。此致、

    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

    我已经创建了 myphy.c 和 myphy.h 文件、但我只需要很少的查询。

    • 这两者之间的区别是什么 myphy.h myphy_priv.h
    • 是否必须创建 myphy.h 和 myphy_priv.h?

    等待您的反馈。

    --

    谢谢。此致、

    Divyesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyesh:

    无显著差异。 myphy.h 是应用在使用 PHY 时应包含的 PHY 接口头文件。

    _priv 是驱动程序内部文件、 不可用于应用程序以包含它。  

    创建单独的文件并非强制性要求。

    此致、

    Prasad