This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SDRAM 的 EMIF 接口

Guru**** 2943370 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1208382/tms570ls3137-emif-interface-to-sdram

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGENTMS570LC4357

您好!

我想将 SDRAM (IS42S16400J-7BL)连接至 HDK Hercules TMS570LS31x/21x 开发套件中的 TMS570LS3137。

在 Halcogen 中、这是我完成的配置

  在收发器中启用 EMIF 驱动器使能 Tap  

 Pinmux 抽头已检查 EMIF 并已检查特殊多路复用选项中的 EMIF_CLK 输出

  VCLK3为80MHz

  EMIF 抽头、EMIF SDRAM 抽头  

 TRfc = 63ns

 TRP= 20ns

tRCD = 20ns

TWR = 15ns

TRAS = 42ns

TRC = 63ns

TRD = 14ns

TXSr = 70ns

刷新周期= 64ms

刷新周期= 4096

CAS = 2

组= 4

页面大小= 256

SDRAM 初始化= 200us

生成了代码、并在称为这两个函数的 main 函数中使用了这两个函数  

muxInit();
EMIF_SDRAM_StartupInit ();

在我尝试写入地址0x88000004后、无法访问该位置、请帮助我

谢谢你。  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    有一个适用于 TMS570LC4357的 EMIF 工程示例、您可以将其作为参考并验证您的工程。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。