This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:DDR4配置工具和指南文档

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1208565/am2434-ddr4-configuration-tools-and-guidance-documents

器件型号:AM2434
"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件

您好、专家!

我要求为我的客户提供服务。  

客户正在使用基于 LP-AM423的 DDR、他们参考了以下步骤、并且 客户不知道如何修改此步骤。

1.转到 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM243x_beta 并添加一个新的 DDR4实例:  

2.使用生成的 AM243x-DDRConfig.gel 替换 C:\ti\ccs1200\ccs_base\emulation\gel\AM24x\AM24_DDRSS\AM24x-DDR4-1600MTs.gel

3.重新运行 load_dmcdc.js 和  AM2434_EVM DDR 脚本。

您还可以调整以下各项:

1. DDR 存储器类型

2.系统配置

3. DRAM 计时 A/B

4. IO 控制 A/B

您能否帮助提供  EVM 板上 DDR 的 board_ddrReginit.h GUI SysConfig 配置接口?

客户使用的 DDR4芯片为 MT40A512M16-62E:R
EVM 的 DDR4芯片为 MT40A1G16KD-062EIT:E.

客户是否希望直接参考 EVM 板上的 SysConfig 配置参数以进行相应的修改? 您能支持这种情况吗? 或者是否可以根据客户的 DDR 芯片提供 oard_ddrReginit.h? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    TT 将分配给专家。 我们会尽快回复您。

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    文件位于 C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\source\drivers\ddr\v0\soc\am64x_am243x。

    此致、

    Ming