This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L540:RM48中的 RTOS?

Guru**** 2878920 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L540, TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1208452/rm48l540-rtos-in-rm48

器件型号:RM48L540
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137HALCOGEN

您好!

我正在使用一个设计用于在 TMS570LS3137PGE 上运行操作系统的电路板。 但是、由于这些芯片库存不足、我们不得不购买 RM48L540。

是否可以使用 HAL 代码生成器在 RM48上与操作系统一起工作?

提前感谢您。

此致、

Leandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Leandro:

    可以、您可以在 RM48Lx 器件上使用 FreeRTOS。 RM48Lx PGE 封装与 TMS570LS3137 PGE 封装具有[两引脚兼容性]。 RM48Lx 是小端字节序器件、但 TMS570LS3137是大端字节序器件。

    HALCoGen 没有针对 RM48L540的 FreeRTOS 示例、但您可以将 RM48L950ZWT 的示例导入 RM48L540。